SUISUI-ETLをインストールしたWindows環境であれば、Windowsのスタートメニューから「SUISUI-ETL Studio for Web」を選択して起動画面を開くこともできます。
| 項目名 | 必須/省略可 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ユーザ | 必須 | SUISUI-ETL Serverのユーザ名を入力します。 | |
| パスワード | 必須 | SUISUI-ETL Serverのユーザのパスワードを入力します。 | |
| 言語 | 必須 | Studio for Webで使用する言語を選択します。 |
インストール時には、管理者であるrootユーザが設定されます。
パスワードの変更方法は「ユーザアカウント」を参照してください。
画面の左上には、以下の情報が表示されます。
アイコン>」
| アイコン | ツール名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新しいプロジェクト | 新規にプロジェクトを作成します。 | ||
| プロジェクトを開く | 既存のプロジェクトをデザイナで開きます。 | ||
| 最近使ったプロジェクト | 最近使用したプロジェクトの一覧からプロジェクトを選択し、デザイナで開きます。 | ||
| バージョン情報 | SUISUI-ETLの各種バージョン情報の参照を行います。 | ||
| ログアウト | Studio for Webからログアウトします。 | ||
| デザイナ | デザイナ画面を開きます。 | ||
| マイプロジェクト | プロジェクトの管理を行います。 | ||
| マイトリガー | トリガーの新規作成や既存トリガーの一覧表示・編集・削除を行います。 | ||
| マイログ | 設定した検索条件をもとに、スクリプトの実行結果の参照を行います。 | ||
| マイサービス | サーバに登録済みのサービスの管理を行います。 | ||
| エクスプローラ | SUISUI-ETLファイルシステム上のファイルやディレクトリの操作・参照・編集を行います。 | ||
| コントロールパネル | SUISUI-ETL Serverの設定を行います。 | ||
| ヘルプ | ヘルプを起動します。 |
スクリプトに対する修正など、タイムアウト前までに保存していなかった変更は破棄されます。
タイムアウトした時点でスクリプト実行中だった場合、Studio for Webの画面にはタイムアウトした旨のメッセージが通知されますが、スクリプトの実行は最後まで続行されます。
設定はデザイナのツールメニューから行います。
マッピング定義の編集中は変更を適用するまでUndo/Redoができます。