| 名前 | 説明 |
|---|---|
| デザイナ | サービスを構成する一連の処理(「スクリプト」)をGUIで作成するツールです。
一つ一つの処理はオペレーションとしてアイコンで表現され、アイコンをドラッグ&ドロップの操作で配置・移動し、アイコンとアイコンをフローでつなぎ合わせるというGUI操作でスクリプトを作成します。 作成したスクリプトは、SUISUI-ETL Serverに登録することで実行可能なサービスとなります。 |
| マイプロジェクト | プロジェクトを管理するツールです。
SUISUI-ETLでは、プロジェクトはユーザごとに管理されています。マイプロジェクトには自分が閲覧できるプロジェクトの一覧が表示されます。マイプロジェクトからプロジェクトの新規作成や複製、仕様書の出力も行うことができます。 |
| マイトリガー | トリガーを管理するツールです。
マイトリガーには自分が閲覧できるトリガーの一覧が表示されます。 |
| マイログ | ログの検索条件の登録や、検索条件の実行、ログの参照を行うツールです。
ログの検索条件はユーザごとに管理されています。マイログには自分が登録したログの検索条件が表示されます。 マイログでは、運用時などに定期的に実行したい検索条件を登録します。たとえば毎朝昨日発生した異常終了をチェックするという運用を行っている場合には、「昨日発生した異常終了」という検索条件を登録しておき、毎朝マイログから登録した検索条件を実行するだけでチェックが簡単にできます。 |
| エクスプローラ | SUISUI-ETLファイルシステムを操作するツールです。
エクスプローラから、ファイルやディレクトリの作成、削除、設定変更などを行うことができます。また、ファイル内容の編集も行うことができます。 |
| コントロールパネル | 現在、利用可能なツールを提供していません。 |
上記以外のXMLとして不正な文字については、「W3C XML 1.0仕様」(https://www.w3.org/TR/xml/#charsets)の「2.2 Characters」を参照してください。
半角括弧は対で含まれている場合のみ使用できます。
Mapperロジックの文字制約については、「Mapperロジックの仕様」を参照してください。
最大同時実行数の設定方法については、「スクリプトプロセス最大同時実行数の設定」を参照してください。
SUISUI-ETLが稼働するOSに別途インストールされたJREやJDKによって、各アプリケーションの動作が影響を受けることはありません。